USR(有人物联网)
进入品牌官网济南有人物联网技术有限公司成立于2011年,专注于工业物联网通讯领域。主要生产以太网系列、WIFI系列和M2M系列产品。
济南有人物联网技术有限公司成立于2011年,专注于工业物联网通讯领域。主要生产以太网系列、WIFI系列和M2M系列产品。
描述超级网口USR-K7是一款全新的、小体积的串口转以太网模块,这是一款能实现网口与TTL串口之间直接的数据透明传输的设备。本模块搭载ARM公司的Cortex-M4处理器,具有功耗低、速度快、稳定性高等优点。 本产品在体积上,宽度等同于普通的RJ45座,长度更是不到普通网口座的两倍,具有业界领先的超小体积,并且在全速工作的时候电流仅为130mA。
SMT扩展库
30个/托盘
总额¥0
近期成交84单
描述连网模块USR-TCP232-S2,是一款全新的,小体积的串口转以太网模块,这是一款能实现网口与TTL串口之间直接的数据透明传输的设备。并可通过电平转换电路应用于232和485接口。
SMT扩展库
40个/托盘
总额¥0
近期成交29单
描述超级网口USR-K6,是一款小体积的串口转以太网模块,这是一款能实现RJ45网口与TTL串口之间直接的数据透明传输的设备。并可通过电平转换电路应用于RS232和RS485接口。 K6模块功耗低,全速工作仅消耗较小的电流。
SMT扩展库
30个/盒
总额¥0
近期成交56单
描述超级网口USR-K3是一款全新的、小体积的串口转以太网模块,这是一款能实现网口与TTL串口之间直接的数据透明传输的设备。搭载ARM公司的Cortex-M4处理器,具有功耗低、速度快、稳定性高等优点。 本产品宽度等同于普通的RJ45座,长度更是不到普通网口座的两倍,具有超小体积,并且在全速工作的时候电流仅为120mA。
SMT扩展库
30个/托盘
总额¥0
近期成交50单
SMT扩展库
50个/托盘
总额¥0
近期成交37单
描述USR-K5模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输,用户无需关心具体细节,模块内部完成协议转换。串口侧是TTL电平数据,以太网口侧是网络数据包,通过简单设置即可指定工作细节。参数可以通过内置网页也可以通过设置软件进行设置,一次设置永久保存。
SMT扩展库
30个/托盘
总额¥0
近期成交51单
描述联网模块USR-TCP232-T2,是一款全新的,小体积的串口转以太网模块,这是一款能实现RJ45网口与TTL串口之间直接的数据透明传输的设备。并可通过电平转换电路应用于RS232和RS485接口。 T2模块功耗低,全速工作仅消耗较小的电流。
SMT扩展库
60个/托盘
总额¥0
近期成交28单
描述用户的串口设备可以通过 GM5 发送数据到指定的服务器,GM5 也可以接收来自服务器的数据,并将信息转发至串口设备。 用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备与网络服务器之间的数据透明通信。GM5 支持 4 路 Socket 连接,分别为 Socket A 、Socket B、Socket C 、Socket D,它们是相互独立的。
SMT扩展库
40个/托盘
总额¥0
近期成交36单
描述超级网口USR-K2,是一款小体积的串口转以太网模块,这是一款能实现RJ45网口与TTL串口之间直接的数据透明传输的设备。并可通过电平转换电路应用于RS232和RS485接口。 K2模块功耗低,全速工作仅消耗较小的电流。
SMT扩展库
30个/托盘
总额¥0
近期成交23单
描述USR-TCP232-ED2-H7是一款高端、经典的串口转以太网模块,是实现串口和以太网口之间数据双向透明转发的设备,采用Cortex-M7方案,主频高达400MHz。用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能,节省人力物力和开发时间。
60个/托盘
总额¥0
近期成交7单
描述USR-TCP232-T1/S1 是快速实现网口和串口数据透传传输的模块,所有的数据协议转换全部内部处理,用户只需要简单配置,即可实现串口端数据到网络端的传送。产品自带通讯口,支持TCP/UDP 协议,支持DHCP 和DNS 功能,产品参数可通过串口AT、网络配置协议或内置Web 完成配置,简单快捷。产品稳定可靠,耐高低温,两种封装均可以更快的集成到嵌入式开发板中,产品在仪器仪表、门禁考勤、智能家居、工控一体机、医疗器械等应用场景中广泛使用。
SMT扩展库
36个/托盘
总额¥0
近期成交18单
描述WH-G405tf 是一款体积小巧,功能丰富的M2M 4G 产品,适用于移动、联通、电信4G 和移动、联通3G 和2G 网络制式。以“透传”作为功能核心,高度易用性,用户可方便快速的集成于自己的系统中。该模块软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输。并且支持自定义注册包,心跳包等功能,支持2 路Socket 连接,支持httpd,UDC 等协议通信。具有高速率,低延时的特点。
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交1单
描述USR-WIFI232-B2 模组是一款一体化的 802.11b/g/n Wi-Fi 的模组,它提供了一种将用户的物理设备连接到Wi-Fi 无线网络上,并提供UART 串口等接口传输数据的解决方案。通过USR-WIFI232-B2 模组,传统的低端串口设备或MCU 控制的设备均可以很方便的接入WIFI 无线网络,从而实现物联网络控制与管理。 该模块硬件上集成了MAC,基频芯片,射频收发单元,以及功率放大器;嵌入式的固件则支持Wi-Fi 协议及配置,以及组网的TCP/IP协议栈。
SMT扩展库
100个/托盘
总额¥0
近期成交32单
描述多功能串口转以太网转换器USR-TCP232-E2是实现RJ45网口与TTL接口之间直接的数据透明传输的设备,支持TCP和UDP通信格式,功耗低,采用Cortex-M4方案,主频高达120MHz,速度快,稳定性高。 这是一款多功能以太网—串口数据转换模块,它内部集成了TCP/IP协议栈,用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的串口转以太网功能,节省人力物力和开发时间,使产品更快的投入市场,增强竞争力。 模块集成10/100M自适应以太网接口,串口通信最高波特率高达1Mbps,具有TCP Server, TCP Client, UDP, Httpd Client, WEB toSerial(Websocket)等工作模式,通过网页或软件轻松配置。
5个/盒
总额¥0
近期成交5单
描述WH-LTE-7S1是一款LTE CAT 1安全蜂窝模块,支持LTE和GSM网络,支持TCP/UDP透明传输、TLS/SSL加密传输、短信传输与配置,还支持HTTP和MQTT协议。同时,它支持AT指令模式,可实现全指令操作,满足不同应用场景的需求。WH-LTE-7S1-E覆盖欧洲运营商的主流频段
SMT扩展库
50个/托盘
总额¥0
近期成交8单
描述USR-GM3高度集成的嵌入式设计,尺寸更小,接口更灵活,系统集成更加方便。软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现所需要的功能。
SMT扩展库
10个/盒
总额¥0
描述WH-G405tf 是一款体积小巧,功能丰富的M2M 4G 产品,适用于移动、联通、电信4G 和移动、联通3G 和2G 网络制式。以“透传”作为功能核心,高度易用性,用户可方便快速的集成于自己的系统中。该模块软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输。并且支持自定义注册包,心跳包等功能,支持2 路Socket 连接,支持httpd,UDC 等协议通信。具有高速率,低延时的特点。
SMT扩展库
1个/盒
总额¥0
描述WH-LTE-7S4 V2是一款体积小巧,功能丰富的M2M 4G产品,适用于移动、联通、电信4G和移动、联通3G和2G网络制式。以“透传”作为功能核心,高度易用性,采用双排针的封装形式,用户可方便快速的集成于自己的系统中。该模块软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输。
SMT扩展库
50个/托盘
总额¥0
近期成交3单
描述WH-L101-L-C是一个支持集中器通信协议的低频半双工LoRa模块,工作的频段为:398~525MHz。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。LoRa具有功率密度集中,抗干扰能力强的优势,模块通讯距离可达2500m(空旷视距,天线增益3dBi,高度大于2m,0.268Kbps空中速率)。
SMT扩展库
50个/托盘
总额¥0
近期成交30单
描述LoRa点对点数传终端,实现RS232/485转LoRa功能;低功耗,3500米或5000米远距离数据传输自选;支持点对点通信协议,支持AT指令、透传、定点发送、主从等工作模式;产品抗干扰,接收灵敏度高;支持数据加密传输,支持4级防静电、3级电源防浪涌、硬件看门狗等高等防护。