NANOCHAP(暖芯迦)
进入品牌官网暖芯迦电子科技有限公司成立于2014年,专注于神经接口与生物传感的研发,具有17年以上的研究和开发资历。主要生产生物芯片、神经刺激芯片、生物分子信号连续检测芯片、脑电检测芯片。
暖芯迦电子科技有限公司成立于2014年,专注于神经接口与生物传感的研发,具有17年以上的研究和开发资历。主要生产生物芯片、神经刺激芯片、生物分子信号连续检测芯片、脑电检测芯片。
描述ENS001-A3芯片是一款四通道神经刺激芯片,不仅能覆盖传统的正弦波/方波/三角波及各种调制波形,更是支持从DC到50kHz以上的任意电流波形输出。可应用于体外神经/肌肉电刺激等众多领域。 该芯片集成了32MHz ARM处理器,多通道恒流源输出的刺激驱动电路、片上充电电路、可配置升压直流转换器、LCD屏幕驱动、12位AD信号采集以及温度传感器等模块。 电压最高为单向60V 输出电流33μA~67mA 刺激脉宽 10μs~1s
SMT扩展库
348个/托盘
总额¥0
近期成交9单
描述ENS001-A2芯片是一款双通道神经刺激芯片,不仅能覆盖传统的正弦波/方波/三角波及各种调制波形,更是支持从DC到50kHz以上的任意电流波形输出。可应用于体外神经/肌肉电刺激等众多领域。 该芯片集成了32MHz ARM处理器,多通道恒流源输出的刺激驱动电路、片上充电电路、可配置升压直流转换器、LCD屏幕驱动、12位AD信号采集以及温度传感器等模块。 电压最高为单向60V 刺激脉宽 10μs~1s,量程:1~33mA,系统OSC:HSI_32M +-2%,产品FLASH空间:28KB,输出电流波形种类:所有波形
SMT扩展库
348个/托盘
总额¥0
近期成交9单
描述NNC6121芯片是一款集成了32MHz ARM处理器的双通道神经刺激芯片,能够实现DC到50kHz的任意恒流源波形输出,可以覆盖传统的正弦波/方波/三角波及各种调制波形,可应用于体外神经/肌肉电刺激等众多领域。电压最高为单向60V 刺激脉宽大于10us,量程:1~67mA,系统OSC:HSI_32M +-2%,产品FLASH空间:28KB
SMT扩展库
100个/托盘
总额¥0
近期成交13单
描述检测参数:SpO2血氧饱和度、HRV心率变异性、HR心率、肌电、脑电、PT脉象、RR呼吸率、ARR心律不齐、SNA焦虑指数、FAG疲劳等级、BFR血流速度等。
SMT扩展库
260个/托盘
总额¥0
近期成交8单
描述心电模组,用来检测ECG PPG信号。检测参数:PWV脉搏波传导速度、SNA焦虑指数、RR呼吸速率、FAG疲劳等级、ARR心律不齐、SDANN、MSSD、SDNN、PNN50等,还能检测人体阻抗,进而算出体脂率,体水分等参数
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交5单
描述ENS001-A芯片是一款全功能神经刺激芯片,可应用于体外或体内神经/肌肉电刺激和神经调控等众多领域。 该芯片集成了Crotex-M0 的内核,多通道恒流源输出的刺激驱动电路,boost部分电路,以及电源管理模块、LCD驱动、12bitsADC、温度传感器。 刺激输出方面共有三类刺激驱动器,DRIVER A 是单向刺激电压可以达到60V 的 高压刺激驱动器,一共有8个电极接口组成4组刺激通道,由四个驱动器控制输出, DRIVER A 的刺激电流最小单位是 33uA 。 DRIVER C 是用于体内神经刺激或体外刺激使用, 最高刺激电流为25mA , 共有16个刺激电极,其中8个电极分别对应一个独立的控制驱动器,可以与剩余的8个电极自由组合使用。 DRIVER A 与DRIVER C 的所有通道可以控制同步输出或延迟输出。 第三类是 DRIVER B ,其24个电极与DRIVER A和DRIVER C 复用,DRIVER B 只有一路驱动器,通过分时的方式与剩余的23个电极分别组成刺激通道实现分时输出,最大刺激电流为2mA 。 芯片的数字通讯部分有 串口、IIC 、SPI 接口,存储空间为 32KB ,另有PGA 、ADC 等资源可供灵活应用。
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交1单
描述ENS001-A2芯片是一款集成了32MHz ARM处理器的双通道神经刺激芯片,能够实现DC到50kHz的任意恒流源波形输出,可以覆盖传统的正弦波/方波/三角波及各种调制波形,可应用于体外神经/肌肉电刺激等众多领域。 电压最高为单向60V 刺激脉宽大于10us,量程:1~67mA,系统OSC:HSI_32M +-2%,产品FLASH空间:28KB
50个/托盘
总额¥0
近期成交5单
描述脑电模组,用来检测EEG信号。采用科学的算法对脑电信号进行处理,得出专注度指数和放松度指数,具有8个频段信号:Delta~Gamma,通过接收、分析、输出信息检测出大脑活动的变化
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交1单
描述心电模组,用来检测ECG PPG信号。检测参数:PWV脉搏波传导速度、SNA焦虑指数、RR呼吸速率、FAG疲劳等级、ARR心律不齐、SDANN、MSSD、SDNN、PNN50等,还能检测人体阻抗,进而算出体脂率,体水分等参数
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交1单
描述医疗级肌电模组,用来检测EMG信号。专为肌反仪国标设计的模组,优化了硬件,采样率3.7KHz,输入噪声<1uVrms,共模抑制比>100db 4件套
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交6单
描述检测参数:皮肤总阻抗、表皮阻抗、真皮阻抗、皮下阻值阻抗、皮肤水分、皮肤油分、皮肤弹性;
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交7单
描述肌电模组,用来检测EMG信号。 模组采用科学的算法对肌电信号(EMG)进行处理,配合专用上位机可以观测特定频段的特征信息(FFT)
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交2单
描述心电模组,用来检测ECG PPG信号。检测参数:PWV脉搏波传导速度、SNA焦虑指数、RR呼吸速率、FAG疲劳等级、ARR心律不齐、SDANN、MSSD、SDNN、PNN50等
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交1单
描述1.NNC6121的输出电流采用的是数字控制的电流镜复制技术,而不是通过控制运放的导通程度来调节电流。电流可直接由芯片引脚输出,和市面上传统的恒流源电路板方案完全不同; 2.带蓝牙,可使用无线通信。 3.可使用上位机和小程序配置波形输出模式 4. 可采取双通道合并产生更高的驱动电流
1个/袋
总额¥0
描述1.NNC6121的输出电流采用的是数字控制的电流镜复制技术,而不是通过控制运放的导通程度来调节电流。电流可直接由芯片引脚输出,和市面上传统的恒流源电路板方案完全不同; 2.使用变压器输出,可以同时输出两种不同配置波形 3.可使用上位机配置波形输出模式
1个/袋
总额¥0
描述1.NNC6121的输出电流采用的是数字控制的电流镜复制技术,而不是通过控制运放的导通程度来调节电流。电流可直接由芯片引脚输出,和市面上传统的恒流源电路板方案完全不同; 2.包含两枚刺激芯片,可以同时输出两种不同配置波形 3.带蓝牙,可使用无线通信。 4.可使用上位机和小程序配置波形输出模式 5.可采取双通道合并产生更高的驱动电流
1个/袋
总额¥0
近期成交2单
描述1、开发板由两通道可编程刺激芯片NNC6121和BLE GR5513蓝牙芯片组成; 2、BLE GR5513蓝牙芯片负责与APP或小程序进行通讯; 3、开发板具有两个刺激通道共4个电极,最大55V; 4、每通道 0-67mA(最大可输出 67mA 电流,配置方法见芯片规格书),单元电流 33μA~264μA,8 级(输出单位 电流可调),如应用需要更小的单位电流请与联系客服; 5、可编程刺激波形,高达 20kHz 正弦/三角形/方形或任意波形, 2us~无限宽脉冲;
1个/袋
总额¥0
描述1、开发板由两通道可编程刺激芯片ENS001A2和BLE GR5513蓝牙芯片组成; 2、BLE GR5513蓝牙芯片负责与APP或小程序进行通讯; 3、开发板具有两个刺激通道共4个电极,最大55V; 4、每通道 0-67mA(最大可输出 67mA 电流,配置方法见芯片规格书),单元电流 33μA~264μA,8 级(输出单位 电流可调); 5、可编程刺激波形,高达20kHz 正弦/三角形/方形或任意波形, 2us~无限宽脉冲; 6、刺激芯片具有LCD驱动:COMx1,SEGx11;12位 ADC:0 至 VDD 转换范围。
1个/袋
总额¥0
描述1、开发板由四通道可编程刺激芯片ENS001A3和BLE GR5513蓝牙芯片组成; 2、BLE GR5513蓝牙芯片负责与APP或小程序进行通讯; 3、开发板具有四个刺激通道共8个电极,最大55V; 4、每通道 0-67mA(最大可输出 67mA 电流,配置方法见芯片规格书),单元电流 33μA~264μA,8 级(输出单位 电流可调); 5、可编程刺激波形,高达 20kHz 正弦/三角形/方形或任意波形, 2us~无限宽脉冲; 6、刺激芯片具有LCD驱动:COMx1,SEGx11;12位 ADC:0 至 VDD 转换范围。
1个/袋
总额¥0
描述1.阻抗测量频率支持6种阻抗测量频率,可以分别使用1KHZ、2KHZ、4KHZ、8KHZ、16KHZ、32KHZ阻抗测量频率进行阻抗测量;可以通过有线(UART)连接的方式从模组读取测量数据。 2.上位机优化了BMSM002BZB模块在6种阻抗测量频率下阻抗测量数据分布情况。
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交1单
描述脑电模组,用来检测EEG信号。采用科学的算法对脑电信号进行处理,得出专注度指数和放松度指数,具有8个频段信号:Delta~Gamma,通过接收、分析、输出信息检测出大脑活动的变化
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
描述心电模组,用来检测ECG PPG信号。检测参数:PWV脉搏波传导速度、SNA焦虑指数、RR呼吸速率、FAG疲劳等级、ARR心律不齐、SDANN、MSSD、SDNN、PNN50等
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交2单
描述肌电模组,用来检测EMG信号。 模组采用科学的算法对肌电信号(EMG)进行处理,配合专用上位机可以观测特定频段的特征信息(FFT)
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
描述透射式血氧模组,用来检测血氧饱和度。专为血氧夹设计的模组,可检测血氧饱和度(SpO2),灌注指数(PI),脉率(PR)等指标
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
描述透射式血氧模组,用来检测血氧饱和度。专为血氧夹设计的模组,可检测血氧饱和度(SpO2),灌注指数(PI),脉率(PR)等指标
SMT扩展库
1个/袋
总额¥0
近期成交1单
描述ENS1EVKE开发板是基于ENS001-A2双通道神经刺激芯片制作,主要用于对ENS001-A2芯片的验证,刺激效果体验。板上留有阻容式模拟负载用于测试,以及刺激驱动器所需的boost电路,多种数字接口,OLED接口,方便进行产品开发前的方案验证,可用于验证体外高压刺激通道(4电极,2通道)。
1个/袋
总额¥0
近期成交4单
描述1.NNC6121的输出电流采用的是数字控制的电流镜复制技术,而不是通过控制运放的导通程度来调节电流。电流可直接由芯片引脚输出,和市面上传统的恒流源电路板方案完全不同; 2.具有脱连检测功能。
1个/袋
总额¥0
近期成交2单
描述ENS1EVKD开发板是基于ENS001-A3 四通道神经刺激芯片制作,主要用于对ENS001-A3芯片的验证,刺激效果体验。板上留有阻容式模拟负载用于测试,以及刺激驱动器所需的boost电路,多种数字接口,OLED接口,方便进行产品开发前的方案验证,可用于验证体外高压刺激通道(8电极,4通道)。
1个/袋
总额¥0
近期成交2单
描述反射式生命体征检测心电脉搏开发demo板(含四个配件) 该开发板是用于对EPC001芯片的验证,检测到人体生命体征信号。板上集成ECG/EEG/EMG/PPG模拟前端,包含了反射式血氧夹子,客户可直接体验反射式血氧检测。
1个/袋
总额¥0
近期成交1单
描述透射式生命体征检测心电脉搏开发demo板(含四个配件)@@该开发板是用于对EPC001芯片的验证,检测到人体生命体征信号。板上集成ECG/EEG/EMG/PPG模拟前端,包含了透射式血氧夹子,客户可直接体验透射式血氧检测。
1个/袋
总额¥0