AND
暂无介绍
暂无介绍
STM32H750 与 MK-米客方德SD NAND构建的低功耗架构,通过智能电源管理与高效数据处理机制,将系统能耗降低 30% 以上。
SD NAND 也称之为贴片式TF卡,贴片式SD卡,采用标准的SDIO接口,兼容SPI接口。下图所示为CS 新一代CS SD NAND NP1GCR01-AOW 大小为128M,对比128M的SD卡,可以看到贴片SD卡尺寸更小,不要SD卡座,占用更小的PCB面积;也可以节省PCB板层数,2层板即可使用。而且兼容可替代普通TF卡/SD卡,硬件电路软件程序通用。本案例基于RT-Thread物联网操作系统,更是不需要编写任何复杂的驱动代码就可以SD NAND读写操作。
该SD卡支持SDIO读写和SPI读写,最高读写速度可达25MB/s,实际读写速度要结合MCU和接口情况实测获得。通常在简单嵌入式系统并对读写速度要求不高的情况下,会使用SPI协议进行读写。但不管使用SDIO还是SPI都需要符合相关的协议规范,才能建立相应的文件系统。
在嵌入式系统领域,STM32F407微控制器单元(MCU)与SD NAND的结合提供了强大的存储解决方案。然而,不断电初始化失效问题可能会导致系统稳定性和数据完整性受损。我们将STM32F407与SD NAND集成时可能遇到的初始化问题,并提供专业的解决方案。
CSNP4GCR01-DPW是一种基于NAND闪存和SD控制器的4Gb密度嵌入式存储;而CSNP32GCR01-AOW是一种基于NAND闪存和SD控制器的32Gb密度嵌入式存储。与原始NAND相比其具有嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电,它仍然可以安全地保存数据。
SD NAND内部主要由NAND Flash和Flash Controller组成,大多数人把NAND FLASH 叫做闪存,是一种长寿命的非易失性的存储器,即使在断电情况下仍能保持所存储的数据信息。此外,SD NAND还在其内部集成了主控,用于完成擦写均衡、坏块管理、ECC校验等功能。
在如今存储解决方案丰富且多元的领域中,MK 米客方德 SD 卡、MicroSD 卡还有 SD NAND,它们凭借着各自独一无二的优势和特定的使用场景,在市场上获得了广泛的认可。每一种存储技术都彰显出其独特的价值,给用户提供了多样化的选择。
SD NAND是储存卡的延伸及强化版本,使用的标准芯片封装工艺使其可以轻松过回流焊,可直接贴片,又名贴片式TF卡、SD Flash,除此之外其他物理抗性也比普通SD卡强得多,其内部集成高性能的闪存控制器及SLC架构的闪存,兼容 SD 协议,满足客户小型化、差异化、高可靠性的设计需求。
芯天下全新推出 3.3V/1.8V 8Gb/4Gb SPI NAND Flash 存储器,为网络通信、安防监控等特定应用场景提供了更多存储解决方案。凭借小封装、大容量、更快读取速度和广泛兼容性!
在快速发展的存储技术领域,SD NAND因其高速读写、低功耗和高可靠性而广受青睐。然而,对于工程师来说,验证SD NAND的性能并非易事,为了便于工程师验证,MK 米客方德开发设计了SD NAND配套测试工具。
本次实验我依然选用的是深圳雷龙公司的一款SD NAND产品----CSNP32GCR01-AOW。 这款SD NAND开发板设计得很巧妙,把对外接口设计成了通用的micro接口,兼容性非常强,不管是插读卡器还是直接插FPGA开发板,都是即插即用,十分方便。
SD NAND是一种安全数字NAND闪存技术,内置Flash控制器,使用通用的SD接口。它通常用于存储数据,如图像、视频、音频等。也被许多开发者朋友称为贴片式SD卡。
MK米客方德SD NAND内置ECC(错误校正码)校验、垃圾回收、坏块管理和磨损平均算法等功能。此外,还具备Smart Function功能,能够动态监测和反馈存储芯片状态信息,如总写入数据量、坏块数、使用寿命等,广泛应用于工业、车载、医疗、电力、储能、充电桩、智能穿戴等领域。
CS创世半导体推出的8GB SD NAND芯片,以其卓越的低功耗特性,成为了市场上的一颗璀璨明星,为电子设备的续航与性能提升开辟了新的路径。
在这个数据驱动的时代,MK米客方德在工业存储上突破藩篱,产品及服务获得客户广泛认可。继自研系列嵌入式存储芯片实现规模化量产后,新一代工业级SD NAND——AST系列也于近期问市。
不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台.