CP
进入品牌官网Crye Precision公司于2000年在美国纽约成立.2001年,CP公司提交了经过自己多次试验的MC迷彩方案。
Crye Precision公司于2000年在美国纽约成立.2001年,CP公司提交了经过自己多次试验的MC迷彩方案。
近几年随着智能制造,无人设备,医疗产品及AI的快速发展,对高精度,高速率的连接器都有较大的需求,INCP在板对板连接器专注布局多年,间距包括0.35mm 0.4mm 0.5mm 0.635mm 0.8mm 1.0mm1.27mm,品牌及部份产品信息立创链接如下:
ROCPU Switches东莞台普电子有限公司一直以专注高精密开关为使命,最近推出直径Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ16mm、Φ19mm、Φ22mm、Φ25mm、Φ28mm、Φ30mm、Φ40mm系列金属指示灯与金属按钮开关。
INCP专注连接器多年,因为专注,所以专业。INCP连接器种类齐全,基本可以满足各种电路的应用。
11月3日,阿里巴巴在2022云栖大会上宣布,自研CPU倚天710已大规模应用,阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU,这是阿里算力攻坚的重要突破。
近日,中国工程院院士倪光南在数字世界专刊撰文指出,建议我国积极抓住时代机遇,聚焦开源RISC-V架构,以全球视野积极谋划我国芯片产业发展。
5G-工业CPE是一种新型的无线终端接入设备,可接收无线路由器/无线AP/无线基站等无线信号,CPE可以像手机一样通过插卡获得移动网络,直接充当有线网络接口或者将其转化为Wi-Fi信号,提供家庭或者办公等场景内的设备连接。
7月30日,据IT之家报道称,英特尔确认将调升包括CPU在内的所有主要产品的定价,官方确认将从2022年Q4开始涨价。
6月9日,Intel披露的一份备忘录显示,该公司已经冻结了台式机和笔记本电脑芯片部门的招聘工作,并将重新评估工作重点,预计在两周内恢复部分招聘工作。
INCP是韩国领先的内部连接器供应商,包括线对板,板对板、线对线、板内、FPC和LED连接器。
前段时间芯片大师借北斗总师:国产航天级CPU、FPGA等核心器件已100%自主可控一文简要写了国产龙芯CPU的“上天”情况,书接上回,本文继续带来人类航天事业中的核心器件——宇航级CPU的几桩轶事。
近日,俄罗斯知名超算和CPU设计企业T-Platforms公司被法院判决返还官方补贴27.6亿卢布,并处以5亿卢布罚款。
近日一款搭载国产CPU和OS、定位企业信创市场的HW笔记本电脑曝光,显示该机搭载了一款新的麒麟9006C芯片。
近日,有用户展示了搭载龙芯3A5000芯片运行Windows版应用的效果,标志着自主LoongArch指令系统走出通用性的一大步。
8月26日,在成都举行的2021成都新经济“双千”发布会产业功能区稳链补链专场活动上,龙芯中科副总裁、龙芯中科(成都)公司总经理杜安利做了专题报告。
近日,华能集团基于飞腾FT-2000/4处理器研发的全国第一套700兆瓦水电机组国产计算机监控系统——华能睿渥HNICS-H316,在华能集团小湾水电站成功投运。
缓存的出现主要是为了解决CPU运算速度与内存读写速度不匹配的矛盾,因为CPU运算速度要比内存读写速度快很多,这样会使CPU花费很长时间等待数据到来或把数据写入内存。