暂无介绍
随着现代工业的发展,自动化程度的提升已成为企业提高生产效率和降低成本的重要手段。HMI作为自动化系统的重要组成部分,通过提供友好的操作界面,使得操作人员可以方便地监控和控制生产设备,因此需求逐渐增加。目前,上海晶珩EDATEC提供了基于Raspberry Pi的工业解决方案:工业平板电脑
GM13487E/GM13488E产品采用自动收发控制方式,这种控制方式的收发器特别适合隔离RS-485端口等应用;同时该类产品还具有热插拔功能,可以消除上电或带电插拔时候总线上的故障瞬态信号。
推出自主"SUNMATE"品牌产品线,是一家致力于生产二、三极管、桥堆和打造品牌核心竞争力的专业半导体厂商。
供应链千疮百孔的节点,Mate X 5G版本的亮相显得意义非凡。12日,华为两款设备EVR-AN00和TAH-AN00通过中国3C认证,供应链代工风险下,认证显示华为自己承担了一部分手机制造。