MICROCHIP(美国微芯)
进入品牌官网Microchip Technology 成立于1989年,是全球领先的单片机和模拟半导体供应商之一。主要生产微控制器、模拟产品、FPGA(现场可编程门阵列)、串行EEPROM以及内存产品等。
Microchip Technology 成立于1989年,是全球领先的单片机和模拟半导体供应商之一。主要生产微控制器、模拟产品、FPGA(现场可编程门阵列)、串行EEPROM以及内存产品等。
描述双低功耗轨对轨运算放大器
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
3000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述一款单通道低噪声、高精度ΔΣ模数转换器,采用差分输入,分辨率高达18位,采用小型SOT - 23 - 6封装。板载精密2.048V参考电压,可实现±2.048V的差分输入范围(Δ电压 = 4.096V)。该器件采用两线I²C兼容串行接口,由2.7V至5.5V单电源供电。 该器件根据用户通过两线I²C串行接口可控的配置位设置,以每秒3.75、15、60或240个样本(SPS)的速率进行转换。它具有板载可编程增益放大器(PGA)。用户可在模数转换前选择PGA增益为×1、×2、×4或×8。这使得该器件能够以高分辨率转换较小的输入信号。该器件有两种转换模式:(a)连续模式和(b)单次模式。在单次模式下,器件在一次转换后自动进入低电流待机模式。这大大降低了空闲期间的电流消耗。 该器件可用于各种高精度模数数据转换应用,在这些应用中,设计简单、低功耗和小尺寸是主要考虑因素。
SMT扩展库
3000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述高性能、低功耗的Atmel AVR 8位微控制器系列n先进的RISC架构 – 131条强大的指令 – 大多数单时钟周期执行 – 32 x 8通用工作寄存器 – 完全静态操作 – 在20MHz下最高可达20 MIPS吞吐量 – 片上2周期乘法器n高耐久性的非易失性存储段 – 4/8/16/32KBytes的片内系统自编程Flash程序内存 – 256/512/512/1KBytes EEPROM – 512/1K/1K/2KBytes内部SRAM – 写入/擦除周期:10,000次Flash/100,000次EEPROM – 数据保留时间:85°C下20年/25°C下100年 – 可选的引导代码段,具有独立的锁定位n片内系统编程由片上引导程序实现真正的读写操作n软件安全的编程锁定nAtmel QTouch库支持 – 电容式触摸按钮、滑块和滚轮 – QTouch和QMatrix采集 – 最多64个感应通道n外设特性 – 两个8位定时器/计数器,具有独立预分频器和比较模式 – 一个16位定时器/计数器,具有独立预分频器、比较模式和捕获模式 – 带有单独振荡器的实时时钟 – 六个PWM通道 – 8通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装)温度测量 – 6通道10位ADC(PDIP封装)温度测量 – 可编程串行USART – 主/从SPI串行接口 – 字节型2线串行接口(Philips I2C兼容) – 带有单独片上振荡器的可编程看门狗定时器 – 片内模拟比较器 – 引脚变化中断和唤醒n特殊微控制器特性 – 上电复位和可编程欠压检测 – 内部校准振荡器 – 外部和内部中断源 – 六种睡眠模式:空闲、ADC噪声减少、省电、掉电、待机和扩展待机nI/O和封装 – 23个可编程I/O线 – 28针PDIP,32引脚TQFP,28焊盘QFN/MLF和32焊盘QFN/MLF
SMT扩展库
250个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP1415/16器件是能够提供1.5A峰值电流的高速MOSFET驱动器。反相或同相单通道输出能直接被TTL或CMOS逻辑所控制(3V到18V)。低贯通电流、匹配的上升和下降时间以及短传播延迟也是这些器件的特色,使它非常适合高开关频率应用。
SMT扩展库
3000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述ATmega328PB 是一款基于 AVR 增强型 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,ATmega328PB 可以实现接近每 MHz 1 MIPS 的吞吐量。这使得系统设计者可以在功耗和处理速度之间进行优化。该核心结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在单个时钟周期内执行的一条指令访问两个独立的寄存器。由此产生的架构代码效率更高,同时比传统的 CISC 微控制器快十倍。ATmega328PB 提供以下功能:具有读写同时进行功能的 32 KB 在系统可编程 Flash、1 KB EEPROM、2 KB SRAM、27 个通用 I/O 线、32 个通用工作寄存器、五个带比较模式的灵活定时器/计数器、内部和外部中断、两个串行可编程 USART、两个字节级两线串行接口 (I2C)、两个 SPI 串行端口、8 通道 10 位 ADC(TQFP 和 QFN/MLF 封装)、带内部振荡器的可编程看门狗定时器、时钟失效检测机制以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 而允许 SRAM、定时器/计数器、USART、两线串行接口、SPI 端口和中断系统继续运行。PTC 支持最多 24 个自电容传感器和 144 个互电容传感器。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时器基准。此外,还支持 PTC 在省电模式下运行/触摸唤醒以及 PTC 模拟和数字部分的动态开关。ADC 降噪模式停止 CPU 和所有 I/O 模块,除了异步定时器、PTC 和 ADC,以减少 ADC 转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于睡眠状态。这允许快速启动并结合低功耗。该设备采用高密度非易失性存储技术制造。片上 ISP Flash 允许通过 SPI 串行接口在系统中重新编程程序存储器,或者通过传统的非易失性存储器编程器或运行在 AVR 核心上的片上引导程序进行编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用程序 Flash 存储器中。当应用程序 Flash 部分更新时,引导 Flash 部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8 位 RISC CPU 与片上在系统自编程 Flash 结合在一个单片芯片上,ATmega328PB 成为一种功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega328PB 由一套完整的程序和系统开发工具支持,包括 C 编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
250个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
160个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
描述单芯片以太网物理层收发器,支持IEEE802.3/802.3u标准,自动协商,HP Auto-MDIX等功能。
SMT扩展库
5000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
250个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
描述高性能、低功耗的Atmel AVR 8位微控制器系列n先进的RISC架构 – 131条强大的指令 – 大多数单时钟周期执行 – 32 x 8通用工作寄存器 – 完全静态操作 – 在20MHz下最高可达20 MIPS吞吐量 – 片上2周期乘法器n高耐久性的非易失性存储段 – 4/8/16/32KBytes的片内系统自编程Flash程序内存 – 256/512/512/1KBytes EEPROM – 512/1K/1K/2KBytes内部SRAM – 写入/擦除周期:10,000次Flash/100,000次EEPROM – 数据保留时间:85°C下20年/25°C下100年 – 可选的引导代码段,具有独立的锁定位n片内系统编程由片上引导程序实现真正的读写操作n软件安全的编程锁定nAtmel QTouch库支持 – 电容式触摸按钮、滑块和滚轮 – QTouch和QMatrix采集 – 最多64个感应通道n外设特性 – 两个8位定时器/计数器,具有独立预分频器和比较模式 – 一个16位定时器/计数器,具有独立预分频器、比较模式和捕获模式 – 带有单独振荡器的实时时钟 – 六个PWM通道 – 8通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装)温度测量 – 6通道10位ADC(PDIP封装)温度测量 – 可编程串行USART – 主/从SPI串行接口 – 字节型2线串行接口(Philips I2C兼容) – 带有单独片上振荡器的可编程看门狗定时器 – 片内模拟比较器 – 引脚变化中断和唤醒n特殊微控制器特性 – 上电复位和可编程欠压检测 – 内部校准振荡器 – 外部和内部中断源 – 六种睡眠模式:空闲、ADC噪声减少、省电、掉电、待机和扩展待机nI/O和封装 – 23个可编程I/O线 – 28针PDIP,32引脚TQFP,28焊盘QFN/MLF和32焊盘QFN/MLF
SMT扩展库
250个/托盘
总额¥0
近期成交67单
描述单芯片以太网物理层收发器,支持IEEE 802.3/802.3u标准,具有灵活的电源管理架构和自动MDIX支持。
SMT扩展库
5000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
90个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述单芯片以太网物理层收发器,支持IEEE 802.3/802.3u标准,具有灵活的电源管理架构和自动MDIX支持。
SMT扩展库
5000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述高性能、低功耗的Atmel AVR 8位微控制器系列n先进的RISC架构 – 131条强大的指令 – 大多数单时钟周期执行 – 32 x 8通用工作寄存器 – 完全静态操作 – 在20MHz下最高可达20 MIPS吞吐量 – 片上2周期乘法器n高耐久性的非易失性存储段 – 4/8/16/32KBytes的片内系统自编程Flash程序内存 – 256/512/512/1KBytes EEPROM – 512/1K/1K/2KBytes内部SRAM – 写入/擦除周期:10,000次Flash/100,000次EEPROM – 数据保留时间:85°C下20年/25°C下100年 – 可选的引导代码段,具有独立的锁定位n片内系统编程由片上引导程序实现真正的读写操作n软件安全的编程锁定nAtmel QTouch库支持 – 电容式触摸按钮、滑块和滚轮 – QTouch和QMatrix采集 – 最多64个感应通道n外设特性 – 两个8位定时器/计数器,具有独立预分频器和比较模式 – 一个16位定时器/计数器,具有独立预分频器、比较模式和捕获模式 – 带有单独振荡器的实时时钟 – 六个PWM通道 – 8通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装)温度测量 – 6通道10位ADC(PDIP封装)温度测量 – 可编程串行USART – 主/从SPI串行接口 – 字节型2线串行接口(Philips I2C兼容) – 带有单独片上振荡器的可编程看门狗定时器 – 片内模拟比较器 – 引脚变化中断和唤醒n特殊微控制器特性 – 上电复位和可编程欠压检测 – 内部校准振荡器 – 外部和内部中断源 – 六种睡眠模式:空闲、ADC噪声减少、省电、掉电、待机和扩展待机nI/O和封装 – 23个可编程I/O线 – 28针PDIP,32引脚TQFP,28焊盘QFN/MLF和32焊盘QFN/MLF
250个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交29单
描述MCP6021、MCP6021R、MCP6022、MCP6023和MCP6024是轨到轨输入和输出的高性能运算放大器。关键规格包括:宽带宽(10 MHz)、低噪声(8.7 nV/√Hz)、低输入失调电压和低失真(0.00053% THD+N)。MCP6023还提供一个芯片选择引脚(CS),在器件不使用时可节省功耗。
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
100个/管
总额¥0
近期成交39单
SMT扩展库
3000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述ATmega48PA/88PA/168PA/328P 是一种低功耗 CMOS 8位微控制器,基于AVR增强型RISC架构。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,ATmega48PA/88PA/168PA/328P 实现接近1 MIPs/MHz的吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度。该器件提供4/8/16/32K字节的可片内编程Flash,具有读写能力,256/512/512/1K字节EEPROM,512/1K/1K/2K字节SRAM,23条通用I/O线路,32个通用工作寄存器,带有比较模式的三个灵活的定时器/计数器,内部和外部中断,一个串行可编程USART,一个面向字节的2线串行接口,一个SPI串行端口,一个6通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装中为8通道),一个带有内部振荡器的可编程看门狗定时器,以及五种软件选择的省电模式。空闲模式停止CPU,同时允许SRAM、定时器/计数器、USART、2线串行接口、SPI端口和中断系统继续工作。断电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时器基准。ADC降噪模式停止CPU和所有I/O模块,除了异步定时器和ADC,以最小化ADC转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器正在运行,而设备其余部分正在休眠。这允许非常快的启动,并结合低功耗。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口,通过传统的非易失性存储器程序员,或通过AVR核心上的片上引导程序,对程序存储器进行片内重新编程。引导程序可以使用任何接口来将应用程序程序下载到应用程序Flash存储器中。Boot Flash部分中的软件将在更新Application Flash部分时继续运行,从而提供真正的读写操作。通过将8位RISC CPU与片内自编程Flash集成在单片芯片上,Atmel ATmega48PA/88PA/168PA/328P是一种功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且具有成本效益的解决方案。
250个/托盘
总额¥0
近期成交62单
描述高性能、低功耗的8位微控制器,采用先进的RISC架构,具有133条强大的指令,其中大多数指令在一个时钟周期内执行。该微控制器包括32 X 8通用工作寄存器和外设控制寄存器,支持全静态操作,并在16MHz时可达到高达16MIPS的吞吐量。它还具有片上2周期乘法器。ATmega128A提供128K字节的系统内自编程Flash程序存储器、4K字节EEPROM和4K字节内部SRAM。存储段具有高耐久性,Flash的写/擦除周期为10,000次,EEPROM的写/擦除周期为100,000次,在85℃下数据保持时间为20年,在25℃下为100年。提供带有独立锁定位的可选引导代码段,微控制器支持真正的读-写同时操作。最多可以利用64K字节的可选外部存储空间,并包含用于软件安全的编程锁和用于系统内编程的SPI接口。JTAG(符合IEEE std. 1149.1标准)接口提供了边界扫描功能、广泛的片上调试支持以及Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程。外设特性包括两个带独立预分频器和比较模式的8位定时器/计数器,两个扩展的带独立预分频器、比较模式和捕获模式的16位定时器/计数器,一个带有独立振荡器的实时时钟,两个8位PWM通道,六个分辨率可编程从2到16位的PWM通道,输出比较调制器,一个8通道10位ADC,具有8个单端通道、7个差分通道和2个增益可编程为1X、10X或200X的差分通道。此外,还包括面向字节的两线串行接口、双可编程串行USART、主/从SPI串行接口、带有片上振荡器的可编程看门狗定时器以及片上模拟比较器。特殊的微控制器特性包括上电复位和可编程掉电检测、内部校准RC振荡器、外部和内部中断源、六种睡眠模式(空闲、ADC降噪、节能、掉电、待机和扩展待机)以及软件可选的时钟频率。当通过熔丝选择时,该设备与ATmega103兼容,并包含全局上拉禁用功能。该微控制器有53个可编程I/O线,提供64引脚TQFP和64焊盘QFN/MLF封装。工作电压范围为2.7V至5.5V。
90个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP6001/2/4系列运算放大器专为通用应用而设计。该系列的增益带宽积(GBWP)为1 MHz,相位裕度典型值为90°。在连接500 pF容性负载时,其相位裕度典型值仍能保持在45°。该系列可在低至1.8V的单电源电压下工作,静态电流典型值为100 μA。此外,MCP6001/2/4支持轨到轨输入和输出摆幅,共模输入电压范围为VDD + 300 mV至VSS - 300 mV。该系列运算放大器采用先进的CMOS工艺设计。MCP6001/2/4系列适用于工业和扩展温度范围,电源电压范围为1.8V至6.0V。
SMT扩展库
2600个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述支持1 Mb/s操作,符合ISO-11898标准物理层要求。适用于12V和24V系统。
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP41xxx和MCP42xxx设备是256位置的数字电位器,提供10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ的电阻版本。单通道和双通道版本分别提供8引脚PDIP或SOIC封装和14引脚PDIP、SOIC或TSSOP封装。
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP2518FD是一款带有SPI接口的外部CAN FD控制器。支持CAN 2.0B和CAN FD模式,数据速率高达8 Mbps。
SMT扩展库
2600个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+