MICROCHIP(美国微芯)
进入品牌官网Microchip Technology 成立于1989年,是全球领先的单片机和模拟半导体供应商之一。主要生产微控制器、模拟产品、FPGA(现场可编程门阵列)、串行EEPROM以及内存产品等。
Microchip Technology 成立于1989年,是全球领先的单片机和模拟半导体供应商之一。主要生产微控制器、模拟产品、FPGA(现场可编程门阵列)、串行EEPROM以及内存产品等。
描述双低功耗轨对轨运算放大器
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
3000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述一款单通道低噪声、高精度ΔΣ模数转换器,采用差分输入,分辨率高达18位,采用小型SOT - 23 - 6封装。板载精密2.048V参考电压,可实现±2.048V的差分输入范围(Δ电压 = 4.096V)。该器件采用两线I²C兼容串行接口,由2.7V至5.5V单电源供电。 该器件根据用户通过两线I²C串行接口可控的配置位设置,以每秒3.75、15、60或240个样本(SPS)的速率进行转换。它具有板载可编程增益放大器(PGA)。用户可在模数转换前选择PGA增益为×1、×2、×4或×8。这使得该器件能够以高分辨率转换较小的输入信号。该器件有两种转换模式:(a)连续模式和(b)单次模式。在单次模式下,器件在一次转换后自动进入低电流待机模式。这大大降低了空闲期间的电流消耗。 该器件可用于各种高精度模数数据转换应用,在这些应用中,设计简单、低功耗和小尺寸是主要考虑因素。
SMT扩展库
3000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述高性能、低功耗的Atmel AVR 8位微控制器系列n先进的RISC架构 – 131条强大的指令 – 大多数单时钟周期执行 – 32 x 8通用工作寄存器 – 完全静态操作 – 在20MHz下最高可达20 MIPS吞吐量 – 片上2周期乘法器n高耐久性的非易失性存储段 – 4/8/16/32KBytes的片内系统自编程Flash程序内存 – 256/512/512/1KBytes EEPROM – 512/1K/1K/2KBytes内部SRAM – 写入/擦除周期:10,000次Flash/100,000次EEPROM – 数据保留时间:85°C下20年/25°C下100年 – 可选的引导代码段,具有独立的锁定位n片内系统编程由片上引导程序实现真正的读写操作n软件安全的编程锁定nAtmel QTouch库支持 – 电容式触摸按钮、滑块和滚轮 – QTouch和QMatrix采集 – 最多64个感应通道n外设特性 – 两个8位定时器/计数器,具有独立预分频器和比较模式 – 一个16位定时器/计数器,具有独立预分频器、比较模式和捕获模式 – 带有单独振荡器的实时时钟 – 六个PWM通道 – 8通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装)温度测量 – 6通道10位ADC(PDIP封装)温度测量 – 可编程串行USART – 主/从SPI串行接口 – 字节型2线串行接口(Philips I2C兼容) – 带有单独片上振荡器的可编程看门狗定时器 – 片内模拟比较器 – 引脚变化中断和唤醒n特殊微控制器特性 – 上电复位和可编程欠压检测 – 内部校准振荡器 – 外部和内部中断源 – 六种睡眠模式:空闲、ADC噪声减少、省电、掉电、待机和扩展待机nI/O和封装 – 23个可编程I/O线 – 28针PDIP,32引脚TQFP,28焊盘QFN/MLF和32焊盘QFN/MLF
SMT扩展库
250个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP1415/16器件是能够提供1.5A峰值电流的高速MOSFET驱动器。反相或同相单通道输出能直接被TTL或CMOS逻辑所控制(3V到18V)。低贯通电流、匹配的上升和下降时间以及短传播延迟也是这些器件的特色,使它非常适合高开关频率应用。
SMT扩展库
3000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述ATmega328PB 是一款基于 AVR 增强型 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,ATmega328PB 可以实现接近每 MHz 1 MIPS 的吞吐量。这使得系统设计者可以在功耗和处理速度之间进行优化。该核心结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在单个时钟周期内执行的一条指令访问两个独立的寄存器。由此产生的架构代码效率更高,同时比传统的 CISC 微控制器快十倍。ATmega328PB 提供以下功能:具有读写同时进行功能的 32 KB 在系统可编程 Flash、1 KB EEPROM、2 KB SRAM、27 个通用 I/O 线、32 个通用工作寄存器、五个带比较模式的灵活定时器/计数器、内部和外部中断、两个串行可编程 USART、两个字节级两线串行接口 (I2C)、两个 SPI 串行端口、8 通道 10 位 ADC(TQFP 和 QFN/MLF 封装)、带内部振荡器的可编程看门狗定时器、时钟失效检测机制以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 而允许 SRAM、定时器/计数器、USART、两线串行接口、SPI 端口和中断系统继续运行。PTC 支持最多 24 个自电容传感器和 144 个互电容传感器。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时器基准。此外,还支持 PTC 在省电模式下运行/触摸唤醒以及 PTC 模拟和数字部分的动态开关。ADC 降噪模式停止 CPU 和所有 I/O 模块,除了异步定时器、PTC 和 ADC,以减少 ADC 转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于睡眠状态。这允许快速启动并结合低功耗。该设备采用高密度非易失性存储技术制造。片上 ISP Flash 允许通过 SPI 串行接口在系统中重新编程程序存储器,或者通过传统的非易失性存储器编程器或运行在 AVR 核心上的片上引导程序进行编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用程序 Flash 存储器中。当应用程序 Flash 部分更新时,引导 Flash 部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8 位 RISC CPU 与片上在系统自编程 Flash 结合在一个单片芯片上,ATmega328PB 成为一种功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega328PB 由一套完整的程序和系统开发工具支持,包括 C 编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
250个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
160个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
描述单芯片以太网物理层收发器,支持IEEE802.3/802.3u标准,自动协商,HP Auto-MDIX等功能。
SMT扩展库
5000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
250个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
描述高性能、低功耗的Atmel AVR 8位微控制器系列n先进的RISC架构 – 131条强大的指令 – 大多数单时钟周期执行 – 32 x 8通用工作寄存器 – 完全静态操作 – 在20MHz下最高可达20 MIPS吞吐量 – 片上2周期乘法器n高耐久性的非易失性存储段 – 4/8/16/32KBytes的片内系统自编程Flash程序内存 – 256/512/512/1KBytes EEPROM – 512/1K/1K/2KBytes内部SRAM – 写入/擦除周期:10,000次Flash/100,000次EEPROM – 数据保留时间:85°C下20年/25°C下100年 – 可选的引导代码段,具有独立的锁定位n片内系统编程由片上引导程序实现真正的读写操作n软件安全的编程锁定nAtmel QTouch库支持 – 电容式触摸按钮、滑块和滚轮 – QTouch和QMatrix采集 – 最多64个感应通道n外设特性 – 两个8位定时器/计数器,具有独立预分频器和比较模式 – 一个16位定时器/计数器,具有独立预分频器、比较模式和捕获模式 – 带有单独振荡器的实时时钟 – 六个PWM通道 – 8通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装)温度测量 – 6通道10位ADC(PDIP封装)温度测量 – 可编程串行USART – 主/从SPI串行接口 – 字节型2线串行接口(Philips I2C兼容) – 带有单独片上振荡器的可编程看门狗定时器 – 片内模拟比较器 – 引脚变化中断和唤醒n特殊微控制器特性 – 上电复位和可编程欠压检测 – 内部校准振荡器 – 外部和内部中断源 – 六种睡眠模式:空闲、ADC噪声减少、省电、掉电、待机和扩展待机nI/O和封装 – 23个可编程I/O线 – 28针PDIP,32引脚TQFP,28焊盘QFN/MLF和32焊盘QFN/MLF
SMT扩展库
250个/托盘
总额¥0
近期成交69单
描述单芯片以太网物理层收发器,支持IEEE 802.3/802.3u标准,具有灵活的电源管理架构和自动MDIX支持。
SMT扩展库
5000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
90个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述单芯片以太网物理层收发器,支持IEEE 802.3/802.3u标准,具有灵活的电源管理架构和自动MDIX支持。
SMT扩展库
5000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述高性能、低功耗的Atmel AVR 8位微控制器系列n先进的RISC架构 – 131条强大的指令 – 大多数单时钟周期执行 – 32 x 8通用工作寄存器 – 完全静态操作 – 在20MHz下最高可达20 MIPS吞吐量 – 片上2周期乘法器n高耐久性的非易失性存储段 – 4/8/16/32KBytes的片内系统自编程Flash程序内存 – 256/512/512/1KBytes EEPROM – 512/1K/1K/2KBytes内部SRAM – 写入/擦除周期:10,000次Flash/100,000次EEPROM – 数据保留时间:85°C下20年/25°C下100年 – 可选的引导代码段,具有独立的锁定位n片内系统编程由片上引导程序实现真正的读写操作n软件安全的编程锁定nAtmel QTouch库支持 – 电容式触摸按钮、滑块和滚轮 – QTouch和QMatrix采集 – 最多64个感应通道n外设特性 – 两个8位定时器/计数器,具有独立预分频器和比较模式 – 一个16位定时器/计数器,具有独立预分频器、比较模式和捕获模式 – 带有单独振荡器的实时时钟 – 六个PWM通道 – 8通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装)温度测量 – 6通道10位ADC(PDIP封装)温度测量 – 可编程串行USART – 主/从SPI串行接口 – 字节型2线串行接口(Philips I2C兼容) – 带有单独片上振荡器的可编程看门狗定时器 – 片内模拟比较器 – 引脚变化中断和唤醒n特殊微控制器特性 – 上电复位和可编程欠压检测 – 内部校准振荡器 – 外部和内部中断源 – 六种睡眠模式:空闲、ADC噪声减少、省电、掉电、待机和扩展待机nI/O和封装 – 23个可编程I/O线 – 28针PDIP,32引脚TQFP,28焊盘QFN/MLF和32焊盘QFN/MLF
250个/托盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
100个/管
总额¥0
近期成交40单
描述ATmega48PA/88PA/168PA/328P 是一种低功耗 CMOS 8位微控制器,基于AVR增强型RISC架构。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,ATmega48PA/88PA/168PA/328P 实现接近1 MIPs/MHz的吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度。该器件提供4/8/16/32K字节的可片内编程Flash,具有读写能力,256/512/512/1K字节EEPROM,512/1K/1K/2K字节SRAM,23条通用I/O线路,32个通用工作寄存器,带有比较模式的三个灵活的定时器/计数器,内部和外部中断,一个串行可编程USART,一个面向字节的2线串行接口,一个SPI串行端口,一个6通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装中为8通道),一个带有内部振荡器的可编程看门狗定时器,以及五种软件选择的省电模式。空闲模式停止CPU,同时允许SRAM、定时器/计数器、USART、2线串行接口、SPI端口和中断系统继续工作。断电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时器基准。ADC降噪模式停止CPU和所有I/O模块,除了异步定时器和ADC,以最小化ADC转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器正在运行,而设备其余部分正在休眠。这允许非常快的启动,并结合低功耗。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口,通过传统的非易失性存储器程序员,或通过AVR核心上的片上引导程序,对程序存储器进行片内重新编程。引导程序可以使用任何接口来将应用程序程序下载到应用程序Flash存储器中。Boot Flash部分中的软件将在更新Application Flash部分时继续运行,从而提供真正的读写操作。通过将8位RISC CPU与片内自编程Flash集成在单片芯片上,Atmel ATmega48PA/88PA/168PA/328P是一种功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且具有成本效益的解决方案。
250个/托盘
总额¥0
近期成交63单
SMT扩展库
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP6001/2/4系列运算放大器专为通用应用而设计。该系列的增益带宽积(GBWP)为1 MHz,相位裕度典型值为90°。在连接500 pF容性负载时,其相位裕度典型值仍能保持在45°。该系列可在低至1.8V的单电源电压下工作,静态电流典型值为100 μA。此外,MCP6001/2/4支持轨到轨输入和输出摆幅,共模输入电压范围为VDD + 300 mV至VSS - 300 mV。该系列运算放大器采用先进的CMOS工艺设计。MCP6001/2/4系列适用于工业和扩展温度范围,电源电压范围为1.8V至6.0V。
SMT扩展库
2600个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交30单
描述TC4426A/TC4427A/TC4428A是早期TC4426/TC4427/TC4428系列MOSFET驱动器的改进版本。除了具有匹配的上升和下降时间外,TC4426A/TC4427A/TC4428A器件还具有匹配的前沿和后沿传播延迟时间。这些器件在其功率和电压额定值范围内的任何条件下都具有很高的抗闩锁能力。当接地引脚出现高达5V的噪声尖峰(任何极性)时,它们不会受到损坏。它们能够承受高达500mA的反向电流(任何极性)被强制回流到其输出端,而不会损坏或出现逻辑混乱。所有引脚都具有高达4kV的静电放电(ESD)保护。TC4426A/TC4427A/TC4428A MOSFET驱动器能够在30ns内轻松对1000pF的栅极电容进行充电/放电。这些器件在导通和关断状态下都具有足够低的阻抗,以确保即使存在大的瞬变,MOSFET的预期状态也不会受到影响。
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP6021、MCP6021R、MCP6022、MCP6023和MCP6024是轨到轨输入和输出的高性能运算放大器。关键规格包括:宽带宽(10 MHz)、低噪声(8.7 nV/√Hz)、低输入失调电压和低失真(0.00053% THD+N)。MCP6023还提供一个芯片选择引脚(CS),在器件不使用时可节省功耗。
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述支持1 Mb/s操作,符合ISO-11898标准物理层要求。适用于12V和24V系统。
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
SMT扩展库
3000个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP41xxx和MCP42xxx设备是256位置的数字电位器,提供10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ的电阻版本。单通道和双通道版本分别提供8引脚PDIP或SOIC封装和14引脚PDIP、SOIC或TSSOP封装。
SMT扩展库
3300个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+
描述MCP2518FD是一款带有SPI接口的外部CAN FD控制器。支持CAN 2.0B和CAN FD模式,数据速率高达8 Mbps。
SMT扩展库
2600个/圆盘
总额¥0
近期成交100单+